This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:关于开关波形和软启动

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121926/lm5122-about-switch-wave-and-soft-start

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件: LM5022

大家好、

我正在测试 LM5122的 EVM 板。我有一些问题。

1、开关波随着 凹变上升。 我想知道这是否是因为 MOSFET 具有寄生电容。

2.在数据表的7.3.7中、Vout 在一段时间内保持 Vin 值(图22)。 但是、在图48中、Vout 直接上升到额定值。 是否有任何冲突?

如果我没有准确地描述、我会感到抱歉。 相关图片随附。

此致、

Peter。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    在急剧 上升或下降沿、您始终会看到一些尖峰。 这通常是  由元件的寄生电感和电容引起的。

    2.当 SS (FB)高于 Vin/Vo*1.2V (软启动后的 VFB)且 Vo 开始斜升时、LM5022发送第一个栅极驱动器信号。 在图22中、SS 开始晚于图48中的缓升。 因此、Vo 在 Vin 停留了一段时间。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您的回答! 但我对第二点感到困惑:似乎 SS 波可能会在不同的场合中提前或延迟上升。 我想知道是什么导致了这种差异。 是因为不同的输入电压波?

    顺便说一下,在数据表中,当 SS 达到1.2V 时会发送第一个栅极驱动器信号,您说的是 Vin/Vo*1.2V。 我是否错过了数据表中的内容?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    SS 斜升由 ULVO 和其他逻辑控制。 因此、SS 上升的时间可能有所不同。

    很抱歉、我在数据表中找不到这句话、您能指出它在哪里? 实际上、栅极 驱动器由 COMP 控制、COMP 是误差放大器的输出。

    此致、

    Feng Ji