This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2002C:适用于全新充电器设计的 BQ2002C

Guru**** 2523470 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2002C, BQ25172, BQ24105, BQ24105-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122007/bq2002c-bq2002c-for-new-design-of-charger

器件型号:BQ2002C
主题中讨论的其他器件: BQ25172BQ24105BQ24105-Q1

您好!

我的客户希望为1.2V NI-MH (1000mAh) AAA 三节串联电池充电。

是否适用于采用 bq2000c 的新设计? 您是否有参考资料或应用手册?

如果不是、哪一个比 bq2002C 更好且具有成本效益?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于镍氢电池、我们有一个支持这种化学成分的全新充电器 BQ25172。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jing、

    您是否具有1.2A 充电器电流 IC、 BQ25172 为0.8A、对于电池 容量来说太小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于>0.8A 的情况、我们建议使用具有以下应用手册中所述概念的开关充电器。 BQ24105是 BQ24105-Q1的非汽车版本。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua843