This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005:短缺期间用于原型的 TI 器件/IC

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2491, CSD19537Q3, TPS2490, SN65HVD1781, TPS62091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122338/lm76005-ti-parts-ics-for-prototypes-during-shortage-period

器件型号:LM76005
主题中讨论的其他器件:TPS2491CSD19537Q3TPS2490SN65HVD1781TPS62091

你(们)好

这里没有一般性问题论坛、所以我在这里打开了这个主题。
过去几个月、我在 TI 论坛上打开了一些关于我们主要新项目/设计的部分开发的主题、现在我们希望生产原型因为设计已经完成、这个项目将是 我们公司的新主要产品的设计。 我们在中国有一个 PCB + PCBA +组件采购合作伙伴、但他们说 TI 的某些器件非常短缺、成本是正常价格的10倍以上。 我们希望生产20个原型、但如果是如此之多且成本如此之高、我们可能只生产10个或15个原型。 如果我们要生产20个单元、我们将需要:

20x IC LM76005RNPR 或 LM76005QRNPRQ1、30-WQFN (6x4) EP

-40x IC TPS2491、PN:任何具有前缀 TPS2491DGS、10-VSSOP 3mm 宽度(10-MSOP)的人

-40x 晶体管 MOSFET-N CSD19537Q3、8-VSON (3.3x3.3)

OBS:TPS2491可替换为 TPS2490。

德州仪器有没有任何方法可以帮助我们以不那么高的价格获得这些组件?
我们确实希望生产这些原型、因为新产品的整体开发需要很长时间(固件/软件)、准备就绪后、IC 市场可能会更好。

该设计还包含 TI 的1个 TPS62091和1个 SN65HVD1781、但这些组件是中国公司发现的。

此致、
耶弗森。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jeferson、

    请发送电子邮件至 o-murray@ti.com 、我将看到我可以做什么。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,奥兰多

    我刚刚给您发送了一封电子邮件。

    谢谢。