This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:如何连接 SYNC 引脚?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118100/tps55340-how-should-sync-pin-be-connected

器件型号:TPS55340

我使用 WebBench 使用 TPS55340设计电源。  当负载激活时、我没有得到很好的瞬态响应。  在查看数据表时、我注意到该数据表指出、如果未使用 SYNC 引脚、则应将其连接到 AGND。  在 WebBench 设计中、该引脚保持悬空。

如果未使用 SYNC、连接该引脚的正确方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您使用 E2E 论坛、对于您的查询、如果您能为我提供设计规格 Vin (min、max)、Vout、Iout 和 FSW、我将更好地为您提供帮助。

    根据上述说明、可以在数据表中找到最准确的陈述、正如 您在数据表中所述、如果不使用 SYNC 引脚、则应将其连接到 AGND。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    由于我没有听到您的反馈、我将关闭此主题。 如果您对此有任何其他问题、可以在 E2E 上打开另一个主题。

    BR、

    Haroon