This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:COMP 管脚不稳定

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478, TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115050/lm3478-unstable-comp-pin

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: TAS5828M

您好!

我使用 LM3478将2节锂聚合物电池(标称值为7.4V)转换为 TAS5828M 音频放大器的动态电压轨、并使用其混合 PWM 反馈功能来调制 LM3478 FB 引脚。 启用此功能后、我会听到升压转换器发出的可闻噪声。 这让我调查了我的补偿网络、我发现在运行期间电压不稳定。 即使在音频放大器未调制 FB 引脚的稳态条件下、COMP 引脚也会每隔一秒左右进入其电源轨、这与我听到的咔嗒声时序相对应。 我能否请求一些帮助以验证我的薪酬是否合适?  

谢谢、此致、

Craig

上图显示了 CH1上的 FB 引脚、CH2上的 COMP 引脚、CH3上的放大器混合 PWM FB 引脚以及在没有播放音乐时 CH4上的升压输出电压。

上图显示了播放音频时系统的典型行为

在该图中、SW 节点显示在 CH4上、而不是升压输出电压上

这显示了配置混合反馈功能的 TI PurePath Console 3工具的输出。

e2e.ti.com/.../TAS5828M.pdf

原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    感谢您使用 E2E 论坛、您能告诉我您的设计规格是什么吗? VIN (最大值、最小值、典型值)、Vout、Iout 和 Fsw。

    谢谢你

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    我们的 VIN 最小为6V、标称值为7.4V、最大值为8.4V 我们的 VOUT 由 TAS5828M 音频放大器动态控制。 最小 VOUT 等于 VIN、最大 VOUT 等于20V、但升压转换器的标称 VOUT 为14.5V。 我们的开关频率为500kHz、最大输出电流为2.5A。

    谢谢、此致、

    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    感谢你的答复。 我不熟悉  TAS5828M 音频放大器及其混合 PWM 反馈功能、因此我不知道部分原理图、 但我可以告诉您、您的补偿设置将为您提供2.62kHz (这有点太低)的 FCO 和 PMco 101.7 (这似乎太大)。 我建议使用7.6k 的 Rcomp、Ccomp 5.7nF 和0.6nF 的 CHF、这将导致 FCO 7kHz、PMCO 66.7度。

    请您解释一下问题是什么? 我理解的是、您的 COMP 引脚波形有问题、是这样吗?

    此外、Cin 和 Cout 似乎太小、如果您看到许多噪声可能是由于推荐的 Cin 导致的、Cin 为220uF、Cout 为180uF。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    由于我没有听到您的反馈、我将关闭此主题。 如果您对此有任何其他问题、可以在 E2E 上打开另一个主题。

    BR、

    Haroon