This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725:关于充电终止

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122246/bq24725-about-charging-termination

器件型号:BQ24725

我想知道 BQ24725是否具有自动终止充电的功能。

 如何知道2s 电池的终止电流以及充电过程何时完成?

我在 BQ24725数据表中看不到任何说明。

 一位客户询问此问题。 期待及时答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio、

    为了更好地回答您的问题、用户必须确定何时取消收费。

    要精确测量充电电流、您可以从主机 ADC 引脚测量 IOUT 引脚。 第9.2.1节的图18描述了此设置。

    为了提供保护、如果主机停止通信或触发电池过压、BQ25725A 将取消充电。

    感谢您耐心等待、
    Edthan Galloway