This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74701:TPS74701输入电容影响

Guru**** 2383270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74701
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118198/tps74701-tps74701-input-capacitance-impact

器件型号:TPS74701

您好、支持人员、

对于在一个项目中实现的 TPS74701、我们具有以下配置:

输入电压和偏置电压:3.3V 连接在一起;

输出电压:1.1V

电流:0.4A

1uF 输入电容靠近 BIAS 引脚、VIN 引脚附近没有输入电容。

使用1uF 有何影响? 稳定性问题、噪声问题、可靠性问题?

当 Vin 和 BIAS 连接在一起时、数据表建议的最小输入电容为4.7uF。

谢谢、

Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Wei、  

    输入需要最小1uF 的电容器、而偏置轨需要1uF 的标称值。  

    仅为两个电源轨使用1uF 电容器 可能会导致数据表中未描述的不可预测行为、尤其是因为电容器不靠近 LDO 的输入端。  

    这可能会导致稳定性问题。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    感谢您的快速回复。

    稳定性问题意味着 Vout 将保持1.1V 但具有更高的噪声振幅、还是意味着 Vout 将振荡并最终放弃和关断?

    我正在尝试评估这对于每个电路板而言是否是一个长期问题、以及使用1uF 电容器值对大规模生产的影响。

    您能详细说明吗?

    谢谢、

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 、Wei、  

    两个电源轨上的阻抗需要保持在较低水平以保持电源轨稳定-这意味着在增加的电容器中、可以帮助缓冲来自相应电源轨的噪声和瞬态。  

    由于电容较低、尤其是由于它不靠近 LDO 放置、因此瞬态可能会导致器件压降。  

    此配置可能会产生许多误差、我们不建议这样做[可能会增加两条线路上的噪声、如果器件进入压降并且输入无法恢复、则可能是输出稳定性问题]

    但是、如果您对特定应用程序进行测试并确定风险较小、则可以决定保留配置。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    在进一步阅读有关 压降模式和禁用模式的 LDO TPS74701数据表后、我认为我们可能有一个微不足道的问题。

    在同一项目中、我们还针对 以下电源轨使用 TPS74701:

    输入电压和偏置电压:3.3V 连接在一起。

    输出电压:1.8V

    电流:0.02A

    1uF (不是4.7uF) 输入电容与通过10mil 宽迹线连接的 VIN 和偏置引脚均相距0.5''。

    您是否对此配置有疑虑?

    谢谢、

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    最后一个问题是、如果 Vbias 在瞬态期间的极短时间内降至低于 Vbias (min)= 1.8V + 1.31V = 3.11V、则 LDO 进入禁用模式、PG 被拉至低电平。  

    如果 Vbias 在 该事件发生后快速恢复至>1.8V+ 1.39V =3.19V、LDO 是否会自动恢复为正常功能模式、PG 信号再次拉高?

    谢谢、

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、  

    昨天我不在办公室,我对迟迟不作出答复表示歉意。  

    对于您的第一个问题、我不建议使用该配置。 尤其是由于电容器远离输入、因此可能会出现各种问题。 您应该增加输入电容器。  

    请参阅数据表的第8节。

    PG 引脚将反映 LDO 的输出。 如果器件输出恢复、PG 输出也将恢复。 由于采用小型输入电容器配置、瞬态将反映在输入上、并导致输出需要很长时间才能恢复。

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Juliette 的解释。

    谢谢、

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    很抱歉再次打扰你。 对于 Vbias (min)参数、LDO 进入禁用模式、如数据表第13页的表1所示。

    输入电压和偏置电压:3.3V 连接在一起。

    输出电压:1.8V

    负载电流:0.02A

    要计算第6.3节中显示的 Vbias (min)= Vout + Vdo (Vbias)、Vdo 电压是多少?  如果 LDO 进入禁用模式、我需要知道 Vbias 阈值是多少。

    感谢您的快速回复。

    谢谢、

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    我将检查我们是否有任何可能更具体的验证数据、但我们通常会根据数据表中的图来估算这些数据。

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    您是否有 Vbias (min)阈值更新、以使 LDO 在我的应用中进入禁用模式?

    数据表中我不清楚。

    谢谢、

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、  

    在数据表的 EC 表中、我们包括了 VBIAS 的最大压降电压:

    因此、对于较低的电流输出:

    VBIAS 的压降电压似乎 可近似为850-900mV。  
    这意味着、对于偏置轨、根据您的输出、最小电压为1.8V+875mV = 2.675V。  

    根据表6.3中的注释、该值低于2.7V、因此您的应用的最小 VBIAS 电压将为2.7V。  

    但是、由于我是近似值、因此最好在您的应用上进行测试、以验证2.7V 是否足够。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Juliette 的快速回复。