This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:未检测到线圈

Guru**** 2528870 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119501/bq51013b-coil-not-detected

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件: BQ51050B

您好!

我正在使用 BQ51013B。 我有几个线圈、我的设计唯一需要的线圈是唯一不起作用的线圈。

在测试中、我使用 BQ51013B。 我已根据数据表中的建议调整了 C1/C2。 我使用3个不同的线圈进行测试。

  • (1) IWAS3010AZB130KF1 (30 x 10毫米)
  • (2) IWAS4832FEEB150J50 (48 x 30mm)
  • (3)未知参考(33 x 26 mm)

 它在(2)和(3)中运行、但不与(1)一起运行。

问题不在于线圈、因为线圈与市场上具有 BQ51050B 的另一个产品配合使用。

我已经使用市场上的3个发送器 QI 进行了测试。

您是否知道它为什么不起作用?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我怀疑  IWAS3010AZB130KF1物理尺寸、10mm 尺寸以及大约12.9uH 的 L 值是问题所在。  系统启动时的低增益和 RECT 不会超过 UVLO。

    在启动期间检查 RECT 引脚、请参阅所附以了解参考。


    e2e.ti.com/.../1200.TX-Start-up-and-Comm-Packets-Guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先是线圈 IWAS4832FEEB150J50的结果。

     

    然后是线圈 IWAS3010AZB130KF1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    "然后是线圈 IWAS3010AZB130KF1。" ---我们可以看到电压大约为2V,低于 UVLO,线圈/调谐增益不足,无法启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    在实施之前,是否有办法确定线圈的增益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    RX 和 TX 线圈之间的耦合因子(k)是性能的良好指标。  这可以在与最终产品类似的配置中进行测量、关键是线圈到线圈的距离。  典型的良好耦合因子为0.7、平均值为0.4至0.6、低于0.4是一个问题。  低耦合是启动和更高负载条件下的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用市场上的发送器(符合 Qi 标准)。 线圈 IWAS3010AZB130KF1也符合 QI 标准,但不起作用

    注意事项有哪些

    电感尺寸是唯一的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    以下几篇文章可能会有所帮助:

    下面是无线电源常见问题解答的几个链接:

    为无线电源系统设计符合 Qi 标准的接收器线圈、请参阅下文。

    e2e.ti.com/.../2012-Q3-AAJ-slyt477_2D002D00_RX-Coil-Part-1.pdf