This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:用于固定输出电压的次级稳压器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782, LM3411, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122364/ucc28782-secondary-regulator-for-fixed-output-voltage

器件型号:UCC28782
主题中讨论的其他器件: LM3411

大家好、

我们的客户打算使用 UCC28782打造5-10W 宽输入范围5V 输出辅助电源。 在这种情况下、不需要 USB 3.0 PD 控制器、因为它们只需要固定的5V 输出电压。

他们发现 LM3411可能适用且与 UCC28782兼容。 但我们对它的控制稳定性不太确定。 您能否帮助我们确认我们的客户是否 可以将 LM3411用作兼容的次级电压控制器? 提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar、  

    感谢您的客户对 UCC28782和 LM3411器件的关注。  

    LM3411似乎是采用 UCC28782 ACF 控制器进行次级侧分流调节的理想选择。  在从 AAM 到 SBP2的所有模式下运行时、它肯定可以使用所需的二极管电流(通过 CTR 转换为 FB 电流)来驱动光耦合器。   

    UCC28782数据表的第9.2.2.8节假设使用 TL431型并联稳压器、并提供基于该结构的环路补偿组件的设计公式。  LM3411的不同之处在于没有用于连接 Rdiff 和 Cdiff 组件的 Rbias1电阻器。  但是、本节规定 Rdiff 和 Cdiff 是可选组件、可能不是必需组件。   

    使用 LM3411结构、Rout 电阻器(从 OUT 引脚到光耦合器阳极)可被视为与 Rias1等效、如果发现其功能是必要的(通过原型的瞬态响应测试)、则 Rdiff 和 Cdiff 可放置在 Rout (Rbias1)上。   

    对于 CInt 和 Rint 设计、LM3411 COMP 到 OUT 引脚的反馈阻抗 ZF (f)可视为 CInt 或 CInt + Rint 组合的等效阻抗。  LM3411的内部射频与 TL431类型结构的 Rvo1等效。  

    此致、
    Ulrich