This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7700:无迟滞

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TL7700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122392/tl7700-no-hysteresis

器件型号:TL7700

您好!  

您能否在数据表中说明一下"如果感测电压(Vs)中没有迟滞、且感测线路上的电压包含纹波、则 TL7700的复位不稳定"是什么意思?

这是否意味着器件可能会出现故障、或者是否意味着器件将按预期运行、但如果您没有迟滞、则 RESET 引脚可能会在 Vsense 电压连续交叉时按预期触发多次?

我有一个应用、其中 Vsense 为10.5V、而 Vcc=12V。 已设置最小迟滞、但感应电压已经从所感应的12V 电压轨获得1.5V 电压。  

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果没有迟滞、RESET 引脚可能会重复触发、因为检测电压中的纹波可能会导致检测电压连续超过阈值电压。 迟滞应设置为大于最坏情况下的峰值纹波。  

    最棒的

    Walter