This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:正在寻找电力输送控制器

Guru**** 2620535 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122373/tps25750-looking-for-a-power-delivery-controller

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2311

大家好、我正在寻找一款具有与 TPS25750相同功能/特性的电力输送控制器。 但我不想在通过 I2C 连接的外部存储器或 MCU 上取消挂起以上载默认设置。

此外、我还想拥有与 PD 控制器的通信接口、以便从该控制器读取状态和配置文件。

此致、

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    遗憾的是、我们没有 TPS25750替代产品、它不需要通过 MCU 或外部 EEPROM 加载 FW 映像。 但是、根据您的第二次请求、TPS25750仍是合适的器件。 TPS25750具有两个 I2C 端口、一个是用于控制外部 I2C 器件(EEPROM、电池充电器)的 I2C 目标。 第二个 I2C 端口是 I2C 目标端口。 这是 I2C 端口、您可以在其中连接外部 MCU、原因有两个:
    用于在启动期间推送 TPS25750配置映像
    用于读取 TPS25750 I2C 寄存器、以确定运行时的状态和 PD 配置文件。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    出于设计原因、我不想连接 EEPROM。 如今、我们使用的是 MSP430FR2311、但它没有足够的存储器来存储二进制映像。 我是否应该考虑使用具有大于16KB 闪存的 MSP430的另一个版本?   

    此致

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    了解 EEPROM 的相关问题。 在这种情况下、是的、我建议考虑使用具有更多闪存的 MSP430的另一个版本。 《TPS25750主机接口技术参考手册》的第4.2节介绍了如何通过 I2C 加载 TPS25750配置映像和固件: https://www.ti.com/lit/ug/slvuc05a/slvuc05a.pdf

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric、

    请告诉我、德州仪器(TI)是否有任何功率传输灌电流控制  器、此控制器能够将主机 MCU 连接到读取拉电流能力(电压和电流曲线)、电缆功能(电流)、将 PDO 配置为灌电流、并强制与另一侧重新协商。 所有这些功能、无需通过 I2C 提供外部二进制映像。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我们确实有一个面向纯灌电流应用的器件、我们预计将发布1H'23。 该器件不需要 MCU 或 EEPROM。 遗憾的是、由于未发布、我无法分享太多详细信息。 但是、这是我们正在努力的一个方面。

    谢谢、
    Eric