This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:电路以可闻频率振荡

Guru**** 2523330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116325/lm25085-circuit-is-oscillating-at-audible-frequency

器件型号:LM25085

大家好、团队、

您能查看以下客户咨询吗? 如果您需要原理图、请告诉我、我会将其离线发送给您。

电路以可闻频率振荡。
该 µF 连接到6次一个通道、每个通道3个4700 μ A。 这些二极管通过串联的二极管去耦。
µF、4700µF 电容为18个、每个电容为1 μ F (~84600 μ F)、在开启时充电。

声音在大约3.9 kHz 的频率下可以听到。
当24V 主电源串联2欧姆时、听不到任何声音、并且示波器不会显示较大的过冲。

使用24V 主电源中的电流钳位通道2进行测量。
通道1是 V1/L1/D8处的开关点

如有进一步的问题或测量结果缺失、请与我联系。

关于电路:
端子 X28 +24V
端子 X29 GND

第一次尝试
R205:RT 412千欧~ 322 kHz
D8:Si7465DP-T1-E3
V1:V20PWM60C
Rsense 10m Ω
R204:Radj 1k6.
L1 15 μ H Würth 744373965150
R202 42k2.

"哨声"~ 0.4秒

第二次尝试
R205:RT 412千欧~ 322 kHz
D8:Si7465DP-T1-E3
V1:V20PWM60C
Rsense 33m Ω
R204:4k7.
L1 15 μ H Würth 744373965150
R202 42k2.

没有更改为1。请尝试
"口哨"~ 0.4秒

第三次尝试
R205:RT 180kOhm ~ 700kHz
D8:Si7465DP-T1-E3
V1:V20PWM60C
Rsense 33m Ω
R204:Radj 3k6.
L1 15 μ H Würth 744373965150
R202:24k

恶化"哨声"~3秒

它也已直接连接、无需从 L2和 L12电压进行滤波、没有变化。

第四次尝试/喜欢第一次尝试
R205:RT 412千欧~ 322 kHz
D8:Si7465DP-T1-E3
V1:V20PWM60C
Rsense 10m Ω
R204:Radj 1k6.
L1 15 μ H Würth 744373965150
R202 42k2.

在24V 线路中、初级2欧姆电阻串联。
在这里、不会听到任何啸叫声、浪涌电流过程将会如此有序。

到目前为止、我已经尝试将储能扼流圈增加到47µF μ m、这已经提供了一个小的改进、以便稳压器在加电时振荡更短。
将感测电阻增加到33m Ω 并调整 Radj、没有任何改进。
当纹波抑制电路(R202/C1/C6)被移除时、加电时不能测量可闻振荡、但输出电压会强烈振荡。

开关 PINT 和电流输入引脚、打开

1秒后切换点

电流输入初级24V、接通

电流输入初级、f=3.9kHz

输入线路串联2欧姆的情况下、电压为24V

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    请客户发送原理图和已填写的快速入门计算器工具版本、以帮助我了解他们的应用条件和要求。  

    我也不清楚客户关心的是声音蜂鸣还是输出调节是否存在问题?

    e2e.ti.com/.../4743.LM_2800_2_2900_5085_5F00_Quick_5F00_Start.xls

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一段时间以来、我没有收到您的回复、因此我假设此问题已在客户端得到解决

    如果有更新、请回复此主题、我将继续提供支持。

    感谢您使用 E2E 论坛。

    此致、

    Jimmy