This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1843:其中一个控制器的 COMP 引脚到另一个控制器的 COMP 引脚

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122323/uc1843-comp-pin-of-one-of-the-controllers-to-the-comp-pin-of-the-other

器件型号:UC1843

各位专家:  

你好。 我代表客户发布此问题。

以下是客户查询的完整记录。

"我想在多相操作中使用两个 UC1843、并通过控制器的 COMP 引脚提供电流共享。

是否可以将其中一个控制器的 COMP 引脚直接连接到另一个控制器的 COMP 引脚以共享相同的电流设置点?"

感谢你的帮助。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    假设客户可以制定两个控制器之间的同步方案、他们应该能够按照建议将 COMP 引脚连接在一起、从而实现相对良好的电流共享。 只要控制器在峰值电流模式控制下运行、就会出现这种情况。  

    此致、

    Steve M