This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:固件更新和正常状态

Guru**** 2605855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A, EV2400, BQSTUDIO, BQ76920, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121567/bq78350-r1-firmware-update-and-normal-status

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIOBQ76920BQ78350

你(们)好

我将 BQ78350-R1A 与 BQ769520 AFE 搭配使用。

我使用 EV2400和电池管理工作室进行通信。

我已更新固件、自动检测功能正常。 但是、我在 BQstudio 中没有获得电池和电池电压的任何状态。

在默认模式下、它应该显示3节电池的电压、但在我的情况下、它在所有15节电池的电压下都显示0、并且温度为196摄氏度。

请告诉我如何继续?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prabhat、

    您能否共享 BQStudio 屏幕的屏幕截图? 在安全状态或安全警报寄存器中是否触发了任何保护? 您在 BQ76920 IC 的 REGOUT 引脚上测量的电压是多少?  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是快照。

    REGOUT 引脚上的电压为2.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Prabhat、

    首先、似乎在安全状态(A+B)高低时触发了一些保护。 请参阅技术参考手册的第17.2.38节。 https://www.ti.com/lit/ug/sluuc78/sluuc78.pdf?ts=1659025873115&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ78350-R1A 还有关于电池电压的安全警告、但我发现这是因为 BQ78350无法获取电池电压。  

    如果您使用的是 EVM、我建议再次查看用户指南的第2.2.2节。 确保所有分流器都处于适合监测计使用的正确位置。

    如果您仍然无法使用 BQ78350查看电池电压、我建议按照第2.2.1节进行操作、并检查您是否可以直接从 AFE 读取电池电压。 请注意、您需要使用不同的软件来直接与 BQ76920和外部 EV2400进行通信。 可以在此处的软件开发选项卡下找到软件 。https://www.ti.com/product/BQ76920

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将检查 TRM 的保护状态、  

    不、我不使用 EVM、它是定制板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、由于您使用的是定制板、因此任何布局问题都将难以诊断。 我建议将您的原理图与产品页面上提供的 TIDA 进行比较。

    谢谢、
    Caleb