请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV733P 您好!
我使用的是 TVL733PDQNR 器件。
我想向您询问启动时的浪涌电流。
电路图如下所示。
电流在启动时在红圈测量、但在峰值时流动为512mA。
考虑到这种峰值电流是由输出电容器的电荷产生的。
在稳定状态下、电流为49mA。
(问题1)
是否可以在每次器件启动时进入折返电流限制?
如果您有任何疑问、请告诉我。
(问题2)
折返电流限制功能是否考虑了电容器充电导致的浪涌电流?
还是仅在发生短路时才考虑它?
此致、