This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:TINA 仿真问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120411/iso5852s-tina-simulation-issues

器件型号:ISO5852S

各位专家:

询问客户提出的此问题的帮助:

我们需要使用 ISO5852S 来驱动应用中的 SiC MOSFET。 我正在从评估电路中获取参考:

/sca-file/__key/communityserver-discussions 组件-files/196/HVP017A_2800_001_29005F00_Sch.PDF

我看到 PWM 逻辑未转换为驱动器的高侧。

以 zip 格式附加文件(ISO5858.zip)

ISO585.TSC - TINA 仿真文件
C3M0015065K/TSM - MOSFET 模型
C3M0015065K-lib - MOSFET 库(从中创建上述 MOSFET 模型)
ISO5852S_TRANS.TSM - ISO 模型(从 https://www.ti.com/lit/zip/sllm435下载)

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、  

    我绘制了 DESAT 并看到它被触发。 这就是由于 FLT 引脚电压降至0V、所以输出不跟随输入的原因。 如果您只想研究此模型的开关行为、可以将 DESAT 绑定到 COM。 DESAT 仅在发生短路事件时使用。  

    " 源"轨和"GND2"轨之间也存在一些差异

    与此问题无关、但输入 PWM 应具有2.5V 直流偏移和2.5V 振幅、因此输入为0V 至5V PWM

    如另一个主题中所述、我们建议切换到 PSpice for TI 以获得更好的仿真体验。  

    谢谢、  

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Vivian!

    这确实解决了这个问题。

    此致、
    阿尔基·A.