This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372-4EVM-006:要配置 IEEE802.3at 的 TPS2372-4。

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122327/tps2372-4evm-006-tps2372-4-to-be-configure-for-ieee802-3at

器件型号:TPS2372-4EVM-006
主题中讨论的其他器件:TPS2373

尊敬的 TI 支持团队:

我叫 Rosario Mendez、来自 MHT Lighting、我们在90W 节点产品系列上使用此芯片、采用 PoE 标准 IEEE802.bt。

我们还有另一个符合  IEEE802.at 标准的60W 节点。

我想知道该芯片是否也可以针对 IEEE802.at 进行配置以提供60W 功率。  

我在其数据表中看到了这种说法、但我找不到实现 此配置的方法。

请向我提供这些信息吗?

谢谢、  

Rosario Mendez
硬件工程和制造总监

 

电子邮件:rmendez@mhtlighting.com

T: 862-241-6657

P: 718-524-4370

W: www.mhtlighting.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rosario、

    IEEE802.3at 标准将 PSE 的功率限制设置为30W、PD 的功率限制设置为25W、因此为 IEEE802.3at 配置的此芯片无法满足您的功率需求。  

    该器件符合 IEEE802.3bt 标准、该标准允许 PD 侧(8类)高达71W。  

    类别

    IEEE 标准

    类型

    #对

    PSE 供电

    PD 下的最低功率

    0

    IEEE802.3af

    1

    2.

    15.4W

    13.0瓦

    1

    IEEE802.3af 或

    IEEE802.3bt

    1或3

    2或4

    4W

    3.84瓦

    2.

    IEEE802.3af 或

    IEEE802.3bt

    1或3

    2或4

    7瓦

    6.49瓦

    3.

    IEEE802.3af 或

    IEEE802.3bt

    1或3

    2或4

    15.4W

    13.0瓦

    4.

    IEEE802.3at 或  

    IEEE802.3bt  

    2或3

    2或4

    30瓦

    25.5W

    5.

    IEEE802.3bt  

    3.

    4.

    45瓦

    40.0W

    6.

    IEEE802.3bt  

    3.

    4.

    60瓦

    51.0W

    7.

    IEEE802.3bt  

    4.

    4.

    75瓦

    62.0瓦

    8.

    IEEE802.3bt  

    4.

    4.

    90瓦

    71.3W

    请参阅此图、了解哪种标准可支持哪种功率级别。TPS2373可支持 IEEE802.3at 标准、适用于 PSE 功率级别为30W、PD 功率级别为25W 的情况。 该器件还可在 PD 处支持高达71W 的 IEEE802.3bt 标准。 但是、由于符合 IEEE 802.3at 标准、无法实现60W 的功率。  

    非常尊重、

    Brandon Beader