This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:具有移动电源选项的 USB 集线器

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122165/tps65994ae-usb-hub-with-power-bank-option

器件型号:TPS65994AE

我正在使用 USB 集线器板。  我使用 Type C 电缆将 USB 主机连接到 USB 集线器的上行端口。 我的 USB 集线器中有一个移动电源选项。

 如果连接了移动电源、 USB 主机应通过 USB 集线器充电。 如果移动电源断开、USB 集线器应通过 USB 主机 Vbus 供电、即 USB 主机应供电。 在这两种情况下、USB 主机应能够与 USB 集线器的 USB 下行端口通信。

应该为此做些什么? 哪种 PD 控制器可用于此应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Logi、您好!

    我将此主题标记为"已关闭"、因为我们将在您的另一个主题上讨论这些问题。

    谢谢、
    Eric