This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750从 I2C 强制重新协商

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, USB-PD-CHG-EVM-01, MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122122/tps25750-tps25750-force-renegotiation-from-i2c

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: USB-PD-CHG-EVM-01MSP430FR2311

您好!

我正在使用 TPS25750在 I2C 中创建一个主机接口。 我在本论坛(https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1085880/tps25750-change-the-pdo-after-power-up?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps25750#)中看到 、我可以通过主机强制重新协商。 我该怎么做? 我上个月使用 STUSB4500、它在数据表中有一个称为"与源重新协商"的特定主题( 第1.5节 https://www.st.com/resource/en/user_manual/um2650-the-stusb4500-software-programing-guide-stmicroelectronics.pdf)。 我正在使用"USB-PD-chg-EVM-01"和 MSP430FR2311 Launchpad。

此致、

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    请注意、TPS25750既可用作拉电流、也可用作灌电流、而 STUSB4500是仅灌电流器件。 在给定背景下、我假设您将 TPS25750用于仅接收器应用。

    如果您想与所连接的源重新协商、可以使用"GSrc" 4CC 命令、该命令在以下位置的主机接口技术参考手册第3.2.6节中进行了说明: https://www.ti.com/lit/ug/slvuc05a/slvuc05a.pdf

    "GSrc"命令将强制连接的源通过 PD 通信重新发送其源功能。 然后、TPS25750将与所连接的电源重新协商 PD 协议。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    感谢您的回答、使用此命令、我可以更改实际配置文件。 昨天我尝试了这个命令、但是我没有正确地填充寄存器。

    此致、

    Nicolás μ A