This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2845B:Rsense 设计

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TL2845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122202/tl2845b-rsense-designing

器件型号:TL2845B
主题中讨论的其他器件:TL2845

尊敬的所有人:

我使用 TL2845BDR-8 控制器开发符合以下规格的直流/直流转换器。

VIN = 110V (80V 至140V)、

Vo = 24V、

IO = 2A、

Fsw = 100kHz、

反激式拓扑、

我发现没有按照我的电流限制对"Rsense "设计进行详细解释。

能不能有人帮助我识别这一点。

谢谢  

Prakash S  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prakash、

    从 TL2845数据表的第11页:

    电流感测电阻 值的计算公式为 Rs=1V/IPK。 峰值电流是变压器初级侧的磁化电流加上反射到初级侧的次级侧负载电流。 我建议使用 TI 功率级设计器 作为检查最坏情况峰值电流计算的方法。 确定电流感应电阻器值后、您可以根据 IPK 波形、占空比和频率计算平均 RMS 功率、并相应调整电阻器的大小。

    感谢您通过 E2E 进行连接、并考虑 TI IC 来满足您的设计需求。

    此致、

    Steve M