This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431的工作

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118658/tl431-the-work-of-tl431

器件型号:TL431

您好支持者

 

根据电路波纹、我认为这是 一个用于控制 Vo 的反馈电路。

随着 Vo 的上升、TL431的基准电压也将升高。

Ref-Vref (如右下方的想象中所示) 也将升高,因此阴极更大,那么它如何将 Vo 拉回?   

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭先生/女士:

    请回答以下问题、以便我更好地理解您的问题。 当您说" Vo 的上升"时、您是指调整基准引脚上的电阻分压器以实现更大的输出吗? 您是否还想了解基准引脚的变化如何影响阴极? 在这种情况 下、我想指出 TL431数据表中的"基准电压变化与阴极电压变化之比"参数。  

    此致、  

    Oscar Ambriz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Oscar

    Vo 连接到负载。 随着负载电流的变化下降,我认为 Vo 将 被拉高。

    因此、基准引脚(REF)上的分压器可实现更大的输入。 然后,REF-Vref 也将为正,以便阴极电流将比以前增加。 但我认为 Vo 最终将在 负载开始变化之前恢复到电压。 您能告诉我原因吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭先生/女士:

    很抱歉、但我还有另一个问题。 当您谈论负载电流下降时、您是否指的是负载电流下降然后返回的瞬态事件? 或者、您是否指的是负载电流减小且经过足够的时间后达到稳定状态的情况?

    谢谢、

    Oscar Ambriz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,奥斯卡

    我将讨论一个瞬态事件、其中负载电流减小、然后返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭先生/女士:

    感谢您的回答。 如您在初始 POST 反馈中所述、反馈用于控制 Vo 的值。 当检测到负载变化时、会调整器件的内部电阻并分流适当的电流、从而实现正确的 Vo 输出。 请告诉我这是否有帮助。

    此致、

    Oscar Ambriz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,奥斯卡

    我想知道 TL431和外部 PNP 晶体管等器件如何调节输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭先生/女士:

    我们将对此进行研究、并将很快返回。 非常感谢您在这里的耐心!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭先生/女士:

    感谢您的持续耐心。 请告诉我您的应用的输出负载和电压是多少?

    此致、

    Oscar Ambriz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件用于反激式输出侧、以使电压稳定。

    请参阅调整后的电路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭先生/女士:

    感谢您提供电路捕获。  

    从您提供的电路中、我可以看到您在输出端使用了两个基准。 这是有原因的吗? SZBZX84C10根据我的理解是10V 齐纳电压稳压器、TL431似乎设置为8V 基准。 这两个引用似乎都附加到同一节点。 这是有原因的吗?  

    此致、

    Oscar Ambriz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Oscar

     本例中未安装 SZZX84C10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭先生/女士:

    感谢您的回答。  

    让我看看我是否正确理解了您的问题。 您的问题是外部 PNP 如何 与 TL431协同工作? 如果是、只要外部 PNP 的|VBE|≥0.7、就会用于分流多余的电流。 TL431只能按照其数据表中的规定分流100mA、其中阴极上的串联电阻器用于控制阴极电流。 通过确定允许的阴极电流、您可以了解 PNP 将分流的电流大小。

    此致、

    Oscar Ambriz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,奥斯卡

    感谢您的回答。

    我想知道的是 PNP 和 TL431在瞬态期间的工作原理。

    我认为 TL431和 PNP 协同工作、可在负载波动时保持输出电压稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭先生/女士:  

    在瞬态事件期间、PNP 将处理负载变化。 此外、输出电压行为在很大程度上取决于所选 PNP 的特性。

    此致、

    Oscar Ambriz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你奥斯卡。

    您是否对选择 PNP 有任何想法?

    我认为这取决于我们的负载和 TL431的规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭先生/女士:

    正确的 PNP 选择基于负载要求。  

    此致、

    Oscar Ambriz