请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TMS320F280049您好!
我正在寻找用于双向双有源电桥拓扑的全桥 PWM 控制器。
由于缺乏软件人员、我不想使用任何微控制器。
您能向我推荐任何双向全桥 PWM 控制器吗
我的要求是
输入电压400Vdc
输出电压800Vdc
功率要求高达6.5kW
谢谢
Siva。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在寻找用于双向双有源电桥拓扑的全桥 PWM 控制器。
由于缺乏软件人员、我不想使用任何微控制器。
您能向我推荐任何双向全桥 PWM 控制器吗
我的要求是
输入电压400Vdc
输出电压800Vdc
功率要求高达6.5kW
谢谢
Siva。
您好、Siva、
目前、德州仪器(TI)不提供模拟双向桥接拓扑。 我们确实提供 使用 TMS320F280049和 UCD38138的数字解决方案 。
通过以下链接、您可以找到使用基于数字的解决 方案并使用 TMS320F280049和 UCD38138数字控制器的参考设计。
https://www.ti.com/tool/TIDA-010054
https://www.ti.com/tool/PMP21529
https://www.ti.com/lit/ug/tidues0c/tidues0c.pdf
如果对 TMS320F280049和 /或 UCD38138有疑问、请在 主题中重新发布这些器件型号、以便合适的应用工程师可以帮助您进行设计。
此致、
Mike