This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ12001:热关断测试

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ12001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121936/lmz12001-thermal-shutdown-test

器件型号:LMZ12001

您好、先生、

根据客户要求、我们需要对 IC LMZ12001进行采样热关断测试。

请请求提供热关断测试程序以及输入输出测试条件。

此致

Yashodhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yashodhar、

    过热保护有助于防止器件意外过热时出现灾难性故障。 热关断在165C 典型值时激活、在正常测试条件下无法达到该值。 您需要在应用条件下为器件加电。 然后使用热风枪以安全距离逐渐加热器件区域、以避免损坏 IC。 同时监控温度和输出电压、当 IC 温度达到165C 时、IC 将关断。 请参阅数据表7.3.4部分。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你