This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于 TPS51372 IC#39电气规范

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119627/about-tps51372-ic-s-electrical-specification

主题中讨论的其他器件:TPS51372

关于 TPS51372、在上述情况下、我们必须考虑输入电压3V- 0.8V=2.2V?还是直接3V?

我们将端口电压调整为1.6V 或更高、以保持 Vth (H)规格。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hoso、

    感谢您的联系!

    您指出的红色圆圈是测试条件、而不是测试结果。 如果您要启用该器件、请确保 VEN > 1.6V。

    如果您有其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    顺便说一下、我有一些问题。 您能尽快教授以下内容吗?

    (1)。 关于 R1 VBST 串联电阻的额定功率、63mW 是否没问题?   

    (2)。 关于 C0/C1/LP#端口、上拉3.3V 20k Ω 没问题吗?

    (3)。 关于 C0/C1/LP#端口、下拉20k 欧姆是否没问题?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hosogai、

    1、是的、它是0欧姆电阻、功率损耗几乎为零、您可以使用63mW 额定电阻器。

    2.我看不到问题。

    3. 我看不到问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    我有疑问。

    (1)。 关于 C0/C1/LP#端口、该端口具有2uA 恒定电流下拉功能、如 TPS51372数据表所示。

    因此、如果 将 C0/C1/LP#端口设置 为低电平、则不需要外部下拉电阻器? 正确吗?

    还是外部下拉电阻器连接? 如果建议连接外部下拉电阻器、   

    请告诉原因和建议的电阻值、请吗?

    (2)。   当将 C0/C1/LP#端口设置 为高电平时、

    您能否教授推荐的上拉电压? 3.3V 是否正确? 还是其他?

    此外、请教授外部 上拉电阻值计算方法。 3.3V -(2uA×外部上拉)> 1.6V、对吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hosogai、

    由于 CO/C1/LP#引脚是输入引脚、因此您可以了解其输入阻抗非常大。

    (1)是。 您可以 移除外部下拉电阻器。

    如果使用下拉电阻器、则可以更可靠地将引脚接地。

    在选择下拉电阻器时 、请注意不要 使用值过小的电阻器、以免 GND 干扰对引脚电压产生影响。  通常我们选择1k-100k。

    (2)关于上拉电压、您应确保引脚电压 > 1.6V。

    因此 、3.3V 是正确的、您的公式 3.3V -(2uA×外部上拉)> 1.6V 也是正确的。

    最大输入电压为6V、因此请确保上拉电压< 6V。

    至于外部上拉电阻器、请确保 Vcc -(2uA×外部上拉)> 1.6V。 通常 我们选择10k 至100k。