This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2731:补偿和反馈电阻器问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122098/lm2731-compensation-and-feedback-resistor-question

器件型号:LM2731

大家好、

我对 LM2731有几个问题。

  1. 数据表规定、补偿电容器用于在升压转换器电路的反馈路径中以6kHz 的频率形成零点。

在我的设计中、并联的电阻器为200 kΩ、因此当求解公式时、[2 * PI * 200、000 * 6、000]-1相当于大约133pF。

我们手头有100pF 和150pF。  我们能否用150pF 调整零点、使其略低于6kHz?  我想它的工作频率大约为5.3kHz。

 此外、在数据表中、为了设置输出电压、它使用典型的分压器反馈。  它 kΩ µA R2的最小值为13.3 k Ω、以便通过分压器建立92 Ω 电阻。  我选择了一个接近此值的值、但这允许我们使用库存中的 R1值。  kΩ 的 R2为15k Ω。  这两种情况都有问题吗?  92 µA 有什么特别之处?

 

我相当肯定这些都不是问题,这是一种相当低的功耗情况,瞬变通常不是一个突然的步骤。

谢谢!

Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    感谢您的联系。

    我认为5.3kHz 零电阻和15kohm 反馈电阻器都可以、只要该值大约是我们建议的值并且没有太大的差异、它就不会产生很大的影响。 但是、如果您可以使用更接近我们建议的值的值、那将更好。

    至于92uA 的问题、该芯片内部有一个与其他器件非常不同的特殊电路、因此 R2的值和通过它的电流更加严格。

    此致、

    Ding Nathan