This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62421:未升压

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR64010, LMR62421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122072/lmr62421-not-boosting

器件型号:LMR62421
主题中讨论的其他器件:LMR64010

我使用 LMR62421XMF/无稳压器从锂离子电池3.7V 升压到12V。 我已经检查了开关输出,但看不到脉冲。

此外,我还将级联两个升压稳压器。 在我们的设计中、第一级 LMR62421XMF/NO 将从3.7转换为12、并从12V LMR64010XMFX 升压转换为20V 我的第二级稳压器升压正常工作。

我们是否对级联输出有任何问题

此致

阿齐兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aziz,

    感谢您的联系。

    如果您将直流电源连接到其输入端、我想确保 LMR64010能够正常工作、但 LMR62421无法正常工作、对吧?

    您能否向我提供有关 LMR62421测试的更多详细信息? 例如、什么是输出电流、什么是负载、它是电阻器或其他任何东西? 您能否在启动期间向我展示 Vout、SW 节点或电感器电流波形?

    此致、

    Ding Nathan