This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:过流/短路保护问题(slva998a.pdf 应用手册)

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121725/lmr62014-issues-with-overcurrent-short-circuit-protection-slva998a-pdf-application-note

器件型号:LMR62014

您好!

 我们在 slva998a.pdf 应用中遇到短路保护设计问题。 我们在应用中实现了图4.4。 我们还调整了参考设计的问题。

(请参阅之前的论坛帖子 :https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086812/lmr62014-overcurrent-short-circuit-protection-for-boost-converter?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=slva998a.pdf#)

下面是我们使用的电路。 我们选择的 Rsense 为1欧姆。 这只是一个初始值、用于确认电路是否正常工作。 根据计算、我们预计阈值电流约为0.67A。  

下面是我们看到的问题、我们在输入中以12V 1A 的限制连接电源。  

最终将连接到输出端的负载是一个12V 风扇、电流消耗为300-350mA。  

我们测试电路时所做的初始设置是在电流为350mA 时将电子负载设置为 CC 模式的情况下对其进行测试。  

该设置仅在测试中的特定事件顺序下工作。

1.将电源电缆连接到电路保护的输入端

2.将电子负载电缆连接到电路的输出端

3.打开电源。 电子负载 CC 模式仍然关闭、但仪表正在读取正确的电压。

4.打开电子负载、负载消耗设定的350mA 电流。  

我们还增加了电流消耗、直至看到阈值。 当电子负载 CC 模式电流达到670mA 时、输出变为0V。 然后、它仅在我们关闭负载时返回到12V。 唯一的问题是、如果电子负载已开启、则不工作。在打开电源之前。  

我们还连接了实际负载(风扇和电阻器)。 选择电阻器时、会消耗类似的电流。  

在这两种情况下、风扇都不会打开、电阻器在您将其连接到保护电路后不会消耗正确的电流、然后打开12V。 风扇侧测量的电压约为2V。 即使您先连接并打开12V 电源、风扇也不会打开。  

然后、我们尝试将照明负载连接到保护电路(330欧姆)

我们尝试了两种方法:先连接负载、然后打开12V 电源、再打开12V 电源、然后连接负载。  

首先连接电源、然后负载显示电源的正确电流消耗和330欧姆电阻器上的电压。  

首先连接负载、然后打开电源、在330ohm 电阻器上显示6V 电压。  

这些问题的原因可能是什么? 是否有我需要用于其他组件的特定值。 是否存在应用手册中未指明的较低电流保护阈值的限制。 我们连接到电流保护电路的负载值/类型是否会影响其行为?  

谢谢、

Deniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deniel:

    感谢您的联系。 对于您的问题、这是保护电路的功能。 当您首先连接到负载、然后打开电源时、它的工作方式如下:

    首先、输入电压为12V、但输出电压仍为0V、因为它需要时间对输出电容器 C1进行充电器、那么此时 BJT Q? 传导。

    然后、它将使用 BJT 的基极电流为 C1充电、可能为几 mA、具体取决于您使用的 BJT 规格。 同时、如果负载与 C1并联、C1也会从负载放电。 因此它无法建立正确的输出电压。

    您可以减小 R2的值以缩短 C1的充电时间。

    此致、

    Ding Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、

    感谢您对保护电路的解释。

    我将 R2的值从1k Ω 降低到220ohm。 在上电之前连接的负载仍然存在此问题、但我现在能够打开电流消耗(50mA)小得多但输出仍降至~4V 的风扇。 我仍然无法打开我要使用的330mA 风扇。 这是否意味着我仍然需要减小 R2以缩短 C1充电时间。  

    Q 的泄漏电流(Ib)之间的比率应该是多少?  我的负载吸收的电流是多少? 泄漏电流应该更大或接近我的负载消耗的330mA、以便它能够建立正确的电压? 我目前是 MMBT3906 PNP 晶体管(应用手册中 MMBT3904的 PNP 计数器部分)。 我的 R2不能低于220、因为它将接近晶体管的最大基极电流。

    降低 C1的值是否也有助于并联负载? 还是 Q 的泄漏电流组合? 和输出电容器来解决该问题?  

    是否使用风扇(电感负载?) 还会考虑保护电路启动阶段的行为?

    谢谢、

    Deniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deniel:

    感谢您的回复。

    是的、如果仍然无法打开330mA 风扇、则意味着充电电流不够大或负载过重。 该电路无法在负载过重的情况下启动。 您可以将 BJT 替换为具有更高基极电流限制的 BJT、如果不是、我认为您可能应该更改您的解决方案。

    降低 C1的值不能帮助实现这一点、因为它还会改变流经负载的放电流。

    电感性负载可能会在瞬态状态下产生影响、但不会影响稳态下的输出电压最终值。

    此致、

    Ding Nathan