This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 -高压系统

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ79616, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119618/bq76952-bq76952---high-voltage-system

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: ISO1640

我将使用 BQ76952设计储能系统。 系统中将有5个从卡和1个主卡。 每个从卡将平衡51.2V 100A 系统。 这些系统将彼此串联。 总共256V。
从卡将包含与主卡通信的 MCU。 建议的保护电路不会出现在电路板上。
主系统将管理以串联方式连接的此系统。 将有断路器接触器、预充电电路、充电/放电电路和电流传感器来测量流经系统的电流。 它还将通过与从属卡通信来收集所有信息。 必要时、它将激活断路器、充电电路等。

BQ76952器件的拟议设计包括其他电路、例如保护电路、预充电电路和充电/放电电路。 某些 IC 不包含这些设计(通常为菊花链设计)。 我将像这样简化 BQ76952电路。

因此、在我的设计中、我想让所有这些电路都位于主设备上。 我不想在使用 BQ76952的从卡上建立 CHG、DSG、PDSG 连接。 我想使用 MCU 读取 BQ76952器件的这些输出。 因此、我希望将数据传输到主器件、并通过主器件激活/停用相关电路。

我将共享一个简单的方框图(我绘制了3个从器件作为表示)。 红色交叉的 MOSFET 是我将从从从从卡上卸下的部件。

简而言之、当我移除 BQ76952建议电路中的保护电路等时、器件是否正常工作? 或者它必须是 FET 连接(CHG、DSG PDSG)吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Burak、您好!

    您可以在不使用保护或 FET 驱动器的情况下使用 BQ76952、这不是问题。  您可以将寄存器配置为禁用保护功能、禁用 FET 驱动器的任何自主控制、并禁用电荷泵。  您可以查看数据表中标题为"未使用的引脚"的部分、了解如何最好地连接未在系统中使用的引脚。

    由于 BQ76952未集成向上/向下通信整个堆栈所需的菊花链接口、因此您还可以考虑集成了此功能的 BQ79616、前提是它更适合您的系统。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所示、堆叠 BQ76952的最大限制是多少?  

    我可以使16S*3.2*16=51.2 *16=820V 工业 ESS 系统吗?

    我可以使16S*3.2*25=51.2 *25=1280V 工业 ESS 系统吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    根据您的配置、我认为 BQ76952并不会真正限制可堆叠的数量。  我认为主要的限制可能是处理通信接口。  即使在包含两个器件的堆栈(总共32个)中、您也需要使用隔离式通信接口(例如使用 I2C 时的 ISO1640)或电平转换、以便主 MCU 能够与本地 GND 电势截然不同的电路板上的从 MCU 进行通信。   因此、在较大的堆叠系统中、您将需要在主器件 MCU 和每个从器件 MCU 之间进行隔离、但底部 MCU 除外(假设 GND 电位与主器件相同)。  

    如果您使用星型连接、主 MCU 直接与每个从 MCU 通信、并且主 MCU 只有一个通信端口、则每个从 MCU 需要具有单独的地址、否则您需要控制主板上的通信多路复用器。  这似乎不难扩展到大量从器件。

    您还可以实现菊花链方案、其中主 MCU 仅与第一个从 MCU 通信、 可与第二个从器件 MCU 通信等 。如果使用此方案、则从主器件到最远从器件的通信延迟会随着堆叠的数据包数量的增加而增加、最终可能会变得过慢。

    谢谢、

    Terry