请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR43610-Q1 主题中讨论的其他器件:LMR43610
您好!
1。
我想知道 LMR43610的静态电流、输出电压为5V。

以上是 LMR436x0-Q1数据表"电气特性"中指定的非开关输入电流:典型值1.6uA。
下面是 V_IN 的输入电流、在"系统特性"中指定:典型值2uA。

我不确定其中哪一项是 LMR43610在未关断时的静态电流以及两者之间的差异。
2.
此外、我想知道系统特性中 I_QVIN 的最大值。
3.
此处注明"这是器件开环使用的电流。 它不代表处于稳压状态时的系统总输入电流、而是关于非开关输入电流。
数据表中指定的非开关输入电流的确切含义是什么? 上面的注释意味着什么?