This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:有关 TPS6508641的问题。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117902/tps650864-questions-about-tps6508641

器件型号:TPS650864

大家好、

我的一位客户正在 评估 自己电路板上的 TPS6508641、以获得新产品。

他们有以下问题。 请问您能给我回复一下吗?

问题1. 不使用 LOAD SWA1、SWB1和 SWB2时、TPS6508641的 PVINSWA1和 PVINSWB1_B2端子是否可以连接到 GND?

问题2. 问题与问题1类似。  TPS6508641的 SWA1、SWB1和 SWB2端子是否可以保持开路?

他们之所以提出这些问题、是因为 SWB1和 SWB2电源故障屏蔽位不是作为默认值有效。

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    Q1)对于  TPS6508641  PMIC、PVINSWB1_B2需要连接到适当的输入电压源(默认情况下、SWB1_B2为1.8V)。 这些引脚还需要检查清单中提到的推荐外部电容。 即使您的设计中未使用负载开关、PMIC 也会寻找一个有效电压来满足内部 PGOOD 树的要求。 如果负载开关未能达到正确的电压、器件将检测到电源故障并重新启动。 SWA1似乎未链接到定序或 PGOOD 树(默认情况下被屏蔽)、因此您应该能够将 PVINSWA1引脚连接到 GND。

    Q2)对于输出引脚 SWB1和 SWB2、我建议您将旁路电容器连接到每个引脚的接地端、即使它们未被使用也是如此。 话虽如此、我相信负载开关的 PGOOD 检测仅取决于 PVIN 上的输入电压、因此我不会预计输出引脚悬空会出现问题。 同样、我建议始终遵循指定的电容器连接方式、因为这符合我们的规格和参考 EVM 设计。 SWA1默认情况下具有屏蔽电源故障、因此您应该能够使输出引脚 SWA1保持悬空而不会出现问题。

    此致、  

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    非常感谢您的回复。

    回复对客户和我都很有帮助。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    非常感谢您的支持。

    客户和我有一个有关 TPS650864数据表 (版本;SWCS138D)的请求。
    您能否考虑修改数据表以避免反复出现问题和设计错误?
    因为数据表显示未使用 PVISWA1、PVINSWB1_B2连接到 GND、并且在加载 SW SWA1、SWB1和 SWB2时将 SWB2保持断开、但在 TPS6508641中、这些连接不正确。

    请您考虑一下吗?   

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我们将考虑这一点。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的考虑、很抱歉迟到了我的回复。

    我希望器件数据表能够更新。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。