This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:为4、2V 锂聚合物电池选择稳压器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, BQ25170, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121995/bq51050b-choosing-a-regulator-for-the-4-2v-lipo-battery

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: BQ25170BQ51013B

您好!

我正在寻找一个4、2V 锂聚合物无线充电解决方案。

 BQ51050B 看起来不错。

唯一缺少的是系统 电压的产生(例如 2、7V/1、8V)。

是否有已经 包含此降压转换器的替代产品?

您会在我的应用中推荐哪种无线接收器和更多 IC 组合:

 - RX 线圈

 -为4、2V 锂聚合物电池充电  

- 生成2、7V (降压)

-生成1、8V (降压或 LDO)

Thanky 和 BR、

Alexander Sevcik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记添加必要电压的电流消耗:

    2V7:180mA、最大  

    1V8:<= 50mA

    电池容量将为~250mAh (很可能更少)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我们没有具有集成充电器和降压转换器的 RX。 您很可能需要为2.7V 电压轨和1.8V 电压轨添加外部降压转换器。 对于 RX +外部电池充电器解决方案、您还可以考虑使用 BQ51013B + BQ25170以实现更精确的充电控制。