This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:UCC21710-Q1客户对 OC 端子内 MOS 延迟时间的问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117991/ucc21710-q1-ucc21710-q1-customer-question-regarding-delay-time-of-the-mos-inside-oc-terminal

器件型号:UCC21710-Q1

关于21710、下面有2个问题。

1.下图中以黄色阴影标示的 OC 端子内的 MOS 电压值是多少?

   MOS 开/关由哪个电压 触发?  

MOS 开/关 的延时值是多少?

  客户希望确认设计的参考值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yosuke-San、您好!  

    客户是谁、他们是否观察到 OC 引脚存在问题?  

    我提出这一要求的原因是、我们通常不会向客户披露这些值;但是、如果客户发现 OC 检测问题并希望详细讨论、我们可以将其移至电子邮件主题并进行更深入的讨论。  

    请告诉我、很乐意提供帮助!  

    谢谢、  

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    完成。