This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61096A:有关电平转换器输入电压的一些问题

Guru**** 2504755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61096A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120416/tps61096a-some-question-about-the-input-voltage-of-level-shifter

器件型号:TPS61096A

尊敬的 TI 团队:

我们的客户反馈之一是 、当 LVI1和 LVI2的输入电压为1.8V (输入电压范围为3.0V 至4.2V、典型值)时。 4.0V)、电平转换器工作正常。 但是、根据 TPS61096A 的数据表、电平转换器仅在 LVI1和 LVI2输入信号的高电平需要大于0.8*Vin 时工作。   当电平转换器正常工作时、您能帮助确认 LVI1和 LVI2的输入电压范围。

他们想知道电路设计是否存在导致这种情况发生的问题。  原理图 如下所示:

换档杆的波形如下所示:

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    感谢您的参与。

    正确、电平转换器输入电压必须高于 0.8×Vin、以确保电路能够输出正确的输出信号。

    如果输入信号小于0.8 x Vin、则电平转换器电路无法输出100%正确的信号。 建议客户遵循数据表建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Liu Zack、

    我们的生产正在使用此错误电路、您能否与我们分享此逆变器的设计、以评估我们现在面临的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ding、

    我想提供帮助、但遗憾的是、我们没有数据来评论风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Liu Zack、

    好的、谢谢。

    有关这个 circut.Vin=4V,Vout=21V 的另一个问题、在极轻负载时。

    引脚5 "ILIM"接地、但电感器‘s μ A 峰值电流几乎可以为400mA,I 使用2.2uH/IRMS 1.8A/Isat 2.1A 或4.7uH//IRMS 0.8A/Isat 0.28A 更改电感器、但峰值电流始终接近400mA。

    该波形是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (笑声)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ding、

    250mA 是开关电流峰值限制典型规格。 考虑到变化、如数据表中所述、峰值开关电流限制为最大350mA。

    当触发器件峰值开关电流限制时、内部电路将关闭低侧 FET、并且存在延迟时间、因此由于延迟时间的原因、实际峰值电流将略高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "延迟时间"有多长? 我在数据表中找不到该规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ding、

    它不是数据表规格。 它未写入数据表。

    峰值开关电流限制功能是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Liu Zack、

    ,使用上面提到的电感器4.7uH/IRMS 0.8A/Isat 0.28A、但 Isat 低于实际电感器峰值电流。

    如果我们不知道峰值电流的限制、我们别无选择、只需选择更大的 Isat 电感器即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ding、

    请注意、TPS61096A 开关电流限制规格最大值高达0.35A。

    根据测试波形、即使峰值电流为0.38A、电感值也不会大幅降低。 您可以从其数据表中仔细检查电流偏置下的电感降额。