This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:LDO 可编程输出

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121649/tps65219-ldo-programmable-output

器件型号:TPS65219

你(们)好

客户正在围绕 AM62和 DP83867设计电源轨、他们希望为 PHY VDD1P0 (1V)节省外部 LDO、因此他们希望使用 TPS6521901 LDO2作为该电源。 因此、它们需要通过 I2C 对默认0.85V 至1.0V 的输出进行编程。 您认为这适用于此应用吗? 此操作是否可以保存在 EEPROM 中、并下次以1.0V 的电压加电? 谢谢!

顺便说一下、它们将 BUCK1从0.75V 更改为0.85V、并为 VDD_CORE 和 VDD_DDR_CORE 供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的支持!  这是非汽车应用吗? 客户计划使用哪种内存? DDR4还是 LPDDR4?

    对于使用3.3V 输入电源、DDR4和 VDD_CORE =0.85V 的非汽车类 AM62x 应用、我们建议使用 TPS6521904。 此可订购器件型号中的 LDO2 (默认为1.8V)是可用于为任何外部外设供电的免费电源。 此 PMIC 启用 FSD 功能; 这意味着一旦输入电源高于 POR 阈值、PMIC 将从无电源状态变为活动状态(执行加电序列)。 PMIC 处于活动状态(启用所有电源轨)后、可通过 I2C 更改 LDO2输出电压。  

    只需强调一下、FSD 特性(首次电源检测)将防止客户在上电序列执行之前更改 LDO2输出电压(或任何其他寄存器设置)。  

    AM62+TPS65219应用手册的链接: 使用 TPS65219 PMIC 为 AM62x 供电(修订版 A) 

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Brenda

    感谢您的快速回复! DDR4用于此非汽车设计。 我们知道04版本适用于0.85V 设计、但 LDO2默认为1.8V、超过 PHY 的1.0V 电源电压、这就是我们仍然希望在此处使用01版本的原因。 为 PHY 1.0V VDD 添加 LDO 似乎更方便。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shafeng、

    是的、我建议将 TPS6521904 (BUCK1=0.85V)与外部 LDO 搭配使用、为以太网 PHY 提供1.0V 电压。 AM62-SK EVM (以下链接中提供的设计文件)显示了一个示例、说明了 PMIC 和外部 LDO 如何提供以太网 PHY 的电源轨。 请注意、此 EVM 使用不同型号的 TPS65219 PMIC。  

    https://www.ti.com/lit/zip/sprr453

    谢谢、

    Brenda