This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201A:适应现有(SO-8 DDA / SOIC-8) PCB 以适应其他封装尺寸(VSON-9/ WSON-10)?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122092/ucc27201a-adapt-existing-so-8-dda-soic-8-pcb-to-fit-other-package-footprint-vson-9-wson-10

器件型号:UCC27201A

团队、

是否有办法使现有 的 UCC27201A (SO-8 DDA / SOIC-8) PCB 适应其他封装尺寸(VSON-9/ WSON-10)?
   这对于 SOIC-8和 SON-8是可行的示例(请参阅 小型封装放大器的第二供货源选项–SLYT744)。
请提供一些建议吗?

提前感谢、

Anber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anber、  

    感谢您的提问。 我查看了封装(例如 Altium 中的以下示例)、尽管引脚布局非常相似、但 DDA 散热焊盘和 DRC 引脚封装之间的清除量不够(引脚将接触散热焊盘)。 在 DDA 和 DPR 之间、DPR 引脚将接触 DDA 引脚、在这种情况下、2个 DPR 引脚将接触单个 DDA 引脚。

    此致、

    Leslie