This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:能否使用两组与 bq4050串联设计的四串电池

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121448/bq4050-can-i-use-two-sets-of-four-string-batteries-designed-with-bq4050-in-series

器件型号:BQ4050

尊敬的专家:

我想设计一个4S LiFePO4 BMS、如果可以使用 BQ4050、我想让4个串联电池(4S)满足此要求吗? 如果没有、我可以选择哪个 BQ 芯片?

祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ4050可支持多达4个应用、并支持 LiFePO4应用。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的描述可能不够清楚、每个电池模块都使用 BQ4050设计一个 BMS、如果 BQ4050能够满足这一要求、我想使用4节串联电池?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。 遗憾的是、监测计不能以这种方式运行。 通常、将使用一个监测计来监测您在这里拥有的16节电池的整个电池组。 使用此配置、您将超出堆栈中两个更高 BQ4050的绝对最大规格。  

    此致、

    杰克逊