This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:电源配置寄存器

Guru**** 2384860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, MSP430FR4133
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121735/tps25750evm-power-configuration-registers

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25750MSP430FR4133
  1. 对于寄存器0x32、我是否会为第一个 PDO 写入32位以设置通告的 PDO 协议? 如果要将0x29寄存器配置为1.5A 电流源、是否需要另一个 PDO?
  2. 此外、如果我想将 TPS25750 EVM 的功率配置为9V、1.5A 和5V、3A 功率设置、我需要更改哪些寄存器才能更改电压? 我是否可以通过32位 PDO 配置它? 或者是否有其他类似0x29的寄存器可用于配置电压? 我找不到像0x29这样的寄存器,在这里我可以选择通告的电流,而不是电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    您是否使用在线 GUI 配置 EVM? 如果是、电压和电流配置均可通过发送源功能(0x32)和发送接收功能(0x33)进行配置。 拉电流/灌电流 PDO 的数量可在每个相应的寄存器中配置、如下所示。 如果启用了问卷设置、您可以为拉电流和灌电流配置多达7个 PDO、功率范围高达100W。  

     

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    我不知道 GUI 的高级设置中的寄存器和位细分。 非常有用的功能!

    不过、我没有使用 GUI 来配置电源设置。 我尝试通过使用 MSP430FR4133 MCU 通过 I2C 通信更改寄存器来更改 EVM 的功率设置。 只需确认一下、如果我确实想通过 I2C 总线进行通信以更改电源设置、我仍然可以参考 GUI 来查看我需要更改哪些位才能获得特定的电源设置、然后根据该设置进行编码? 我只想确保 GUI 中的这些更改可以通过代码和 I2C 通信进行。  

    最棒的

    海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    GUI 中的寄存器位应与 PD 控制器本身中的寄存 器匹配、因此您应该能够根据该信息对其进行编码。 我建议查看技术参考手册、了解有关每个唯一寄存器及其地址、功能等的详细信息。本文档还包括 I2C 功能和4CC 命令。  

    此致、

    林德华

    《TPS25750技术参考手册》: https://www.ti.com/lit/ug/slvuc05a/slvuc05a.pdf?ts=1659028470342&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS25750