This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV751:LDO 建议

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV751, TLV755P, TLV758P, TPS7A90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121583/tlv751-ldo-suggestion

器件型号:TLV751
主题中讨论的其他器件: TLV755PTLV758PTPS7A90

大家好、

我叫 Simeon Aleksandrov、是 TI Benelux 的 FAE 实习生。

我们正在搜索一个 LDO、该 LDO 的输入电压为5V0、输出电压为3V3 @ 500mA。
关键要求:

  • 高 PSSR
  • 良好的热性能
  • 低成本

我已经概述了几个部分:

  • TLV751
  • TLV755P
  • TLV758P
  • TPS7A90

您是否同意我在这里概述的建议? 我是否错过了更适合这些规格的器件?

如果有一些反馈、我将不胜感激!

此致、

Simeon Aleksandrov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Simeon、  

    我同意这些建议。 我放置了一个包含更多规格的图表来比较这些规格。 我要注意的两件事、通常情况下、PSRR 是重要噪声对于清洁的电源轨也很重要、因此我建议使用 TPS7A90。 此外、如果热性能是一个问题、我建议查看这些器件的 WSON 封装、因为它们具有有助于提高热效率的散热焊盘。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的  

    McKyla  

      TPS7A90 TLV751 TLV755P TLV758P
    AEC Q100标准
    输出选项 可调节输出 可调节输出、双路输出、固定输出 固定输出 可调节输出
    输出电流(最大值)(A) 0.5. 0.5. 0.5. 0.5.
    输入电压(最大值)(V) 6.5. 6. 5.5. 6.
    输入电压(最小值)(V) 1.4. 1.5 1.45 1.5
    输出电压(最大值)(V) 5.7. 5.5. 3.3. 5.5.
    输出电压(最小值)(V) 0.8. 0.55 0.7. 0.55
    固定输出选项(V) - 1.2、1.8、2.8、3、3.3、 5. 0.7、0.9、1、1.1、1.2、 1.5、1.8、1.85、1.9、2.5、 2.8、2.9、3、3.3 -
    使能 是的 是的 是的 是的
    电源正常 是的
    输出电容器类型 陶瓷 陶瓷 陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 48 45. 49 45.
    噪声(uVrms) 4.7. 53. 60 53.
    精度(%) 1 1.5 1.5 1
    VDO (典型值)(mV) 75 130 220 95
    Iq (典型值)(mA) 2.1 0.025. 0.025. 0.025.
    热阻 θJA (°C/W) 57. 74.6. 100.2. 80
    最小封装面积(mm2) 6.25. 4. 1 4.
    封装类型 儿子 WSON SOT-23、WSON、X2SON SOT-23、WSON
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Siimeon、  

    我还忘记了提一下 TLV751是一个双 LDO、它意味着两个输出、因此您可能需要选择其他输出之一。  

    谢谢、  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、McKyla、

    非常感谢您在此处提供的详细说明!

    最棒的

    Simeon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气!