This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ34Z100-G1:数据精度问题

Guru**** 2517720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122061/faq-bq34z100-g1-data-accuracy-issues

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

ADC 测量每秒仅进行一次。  因此、建议仅以1Hz 的速率读取数据。 对于单个寄存器、固件的读取速率不能超过1秒、生成的大多数数据将与之前的读取相同、直到它以1Hz 频率再次更新。

如果您使用的是 BQStudio、请确保它是测试版本、它是最新版本、具有最强的功能。 除了在读取任何数据之前进行任何记录/扫描之外、还应禁用自动刷新、以避免通信冲突。  

有关与此监测计进行 I2C 通信的详细指南、请查看此应用手册:


使用 I2C 通信与 bq34110 bq35100和 bq34z100-G1系列气体进行通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对上述主题有任何相关问题、请使用"+提出相关问题"按钮创建新帖子。