This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ34Z100-G1:如何校准高压电量监测计

Guru**** 2532640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO, BQ34Z100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122053/faq-bq34z100-g1-how-to-calibrate-gauge-at-high-voltage

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100BQSTUDIOBQ34Z100EVM

BQ34z100支持高达32A 的充电和放电电流、电池组容量高达29Ah、电池组电压高达60V、无需进行重大修改。 默认情况下、该监测计随附 kΩ 高达4.5V 的1节串联锂离子电池的配置。该配置由内部5:1分压器处理、顶部桥臂为88 kΩ、底部桥臂为22 μ F。 在电压低于4.5V 的情况下、通常无需校准电压、因为内部分压器在工厂测试期间校准在2mV 以内。

当电池组电压超过5V 时、应将电池组配置中的 VOLTSEL 位置位、以告知电量监测计将使用外部分压器。  此外、应将数据闪存中的串联电池节数参数更改为适当的值。 分压器应设计为支持最大预期电压、这样 BAT 引脚的输入不应超过1V

 

 

 

RSERIES 的计算如下:

分压电阻器的 kΩ kΩ 应在15k Ω 至25k Ω 的范围内。上面的示例针对16.5KΩ Ω 的情况。  校准前、将 BQStudio 的数据闪存校准部分中的分压器设置为最大预期电压。 使用 BQStudio 校准到此处施加的标称电压确定实际增益函数、并将产生的电压校准因子存储在数据闪存位置分压器中。

如果在 BQ34Z100EVM 上使用4.5V 或更高的堆叠电压、则应将 J5上的2根跳线移至>5V 的插槽、并在 J2上进行适当的分压器调整(16V、32V48V)。 此外、确保为外部分压器设置 VOLTSEL、并且应将数据闪存中的串联电池节数参数更改为适当的值。

对于电压高于60V 的电池组、您应该参考 bq34z100-G1高电池节数和高容量应用 文档。

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对上述主题有任何相关问题、请使用"+提出相关问题"按钮创建新帖子。