This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ34Z100-G1:电流/容量调节

Guru**** 2311880 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122050/faq-bq34z100-g1-current-capacity-scaling

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

如果您想按所需的比例调节电流、该电量计可支持高达32 767 mA 的充电和放电电流、则必须在1至10之间进行调节、以实现最佳精度。 应设置电池组配置中的缩放位。 缩放位仅向主机发出信号、表示当前数据和容量数据不是真实值、需要在读取时重新分频。 然后、您需要根据预期的换算系数校准电流。 例如、如果您使用5分频、则可以使用5A 实际电流校准监测计、然后在 BQstudio 中将其校准为1A。 主机有责任解释 读取的值。 除非容量超过监测计额定值、否则无需同时调节容量和电流。

如果两个值都超过量表额定值、则必须考虑对两个电池组进行调节。 必须为这两个参数计算换算系数、并为这两个参数使用最大换算系数。

例如、如果最大电池组容量为90Ah、则换算系数设置为90000 mAh / 29000 mAh = 3.10x 或四舍五入到4倍。 数据闪存中的所有电流和容量参数均被4倍分频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对上述主题有任何相关问题、请使用"+提出相关问题"按钮创建新帖子。