This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ34Z100-G1:设计能量高于最大值

Guru**** 2603445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122048/faq-bq34z100-g1-design-energy-above-maximum

器件型号:BQ34Z100-G1

Design Energy 参数的最大值为32767、在许多高压电池配置中、此值将被超过。 在这种情况下、需要相应地更改参数 Design Energy Scale。  设计能源比例仅影响与能源相关的参数。  这些参数是设计能耗、保留能(mW/CW)和用户速率(mW/CW)。 除非充电/放电超过监测计额定电流的32A、否则不需要将电流调节与设计能量调节结合使用。

设计能耗标度的值可以设置为大于10、但会影响系统的整体精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对上述主题有任何相关问题、请使用"+提出相关问题"按钮创建新帖子。