主题中讨论的其他器件: BQ24650
您好!
我们刚刚购买了 BQ24650EVM-639演示板、该演示板配置为最大电流为2A 的充电器。
由于我们必须设计4A 充电器、并且我们希望尽可能进行真实的测试、因此我们计划对电路板进行以下更改。
L1 -电感器、SMT、102mΩ μ H、3.0A/7.0A、20%- IHLP25CZER100M01
更改为 :L1 -电感器、SMT、54mΩ μ H、4.5A/8.0A、20%- IHLP2525CZER6R8M01
R6 -电阻器、金属膜、20mΩ 1/4瓦、0.1%、轴向- WSLP1206R0200FEA
更改为 :R6 -电阻器、金属膜、10mΩ 1/4瓦、0.1%、轴向- WSLP1206R0100FEA
问题是电路板的 PCB 是否能够承受4A 的电流、即使是短时间也是如此。
使用 BQ24650EVM-639测试4A 充电器的最佳方法是什么?
谢谢。