This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201A:最大占空比

Guru**** 2383930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120818/ucc27201a-max-duty

器件型号:UCC27201A

你(们)好  

我可以知道 UCC27201A 的最大占空比吗?  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:  

    请提供更多详细信息吗? 高侧通道不支持100%占空比应用、因为它由自举电容器偏置、需要在每个周期重新充电。  

    此致、  

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leslie、  

    感谢您的快速回复。  

    该器件用于电池备份单元应用。  

    如果我错了、请纠正我的问题。 低 Vf 上的自举电容器不会达到100%占空比。 高 VF 如何? UCC27201A 可以达到的最大占空比是多少?  

    谢谢你。  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:  

    您是否在寻找高侧通道上的100%占空比? 此常见问题解答讨论了100%占空比: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065284/faq-can-ti-s-non-isolated-half-bridge-drivers-be-used-in-100-duty-cycle-applications

    否则、如果您只是在寻找高侧通道的高占空比、但不是100%、那么您在每个周期中可以使高侧通道保持开启的时间将取决于自举电容器在 HB UVLO 以上保持充电的时间。 以下是对自举电容器进行放电的操作:

    1. FET Qg 的充电(立即下降,发生在驱动器输出的上升时间)
      • 使用 Q=C*V 时,立即的压降为 V=Q/C,其中:
        • “Q”是 FET 的栅极电荷
        • “C”是自举电容器的电容
        • “V”是由于 FET Qg 充电而导致的自举电容器上的直接压降
    2. HB 静态电流(它将在长时间内缓慢地使自举电容器放电)
      • 使用 IT=CV 时、在特定时间间隔内由于 HB 静态电流而产生的压降为 V=IT/C、其中:  
        • “I”是驱动器的 HB 静态电流
        • “T”是电容器放电至“V”电平所需的时间
        • “V”是“T”时间间隔后电容器中的压降
        • “C”是自举电容器的电容

      增加1中计算出的立即压降和2中计算出的随时间放电压不应超过 HB 引脚上允许的压降、以确保高侧驱动器保持高于 UVLO。 如果使用栅源极电阻器、这也将为电容器提供放电路径、并且可以使用与 HB 静态电流相同的方法(上面的#2)进行计算。  

      此致、

      Leslie

    1. 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我看,谢谢你们的大力支持。