This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV767:过于接近舒适性(容差)

Guru**** 2583275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121694/tlv767-too-close-for-comfort-tolerances

器件型号:TLV767

我一直在审查使用 TLV76701DRVR 的可调输出电压设计。
它使用从 Vout 到 FB 引脚和的 R1=510K、1%、TC =+/- 100ppm 电阻器
       R2=150K、1%、TC =+/- 100ppm 电阻器、从 FB 引脚接地。

VOUT 为微处理器引脚馈送电压、该引脚上允许的绝对最大电压= 3.6V

因此、我尝试尽可能准确地计算数据表中的公式2
V = Vref *(1 + R1/R2)+/- R1 * IFB
数据表引用了这个"Vout 公式中的 FB 引脚电流误差项"、但并未显示它。
我知道它存在。
是正确的公式吗?

此外、IFB 与温度的典型值图显示了电流变化方向(从负到正)@~85C。
但是、数据表电气特性仅显示正 IFB = 10nA 典型值、在 Tj=-40至+125C 范围内最大值为50nA、并调用 FB 引脚 A 输入。

在[-40至+125C]温度范围内、IFB 电流规格是否为+/- 50nA 最大值?
我能在85°C 时依赖 IFB 交叉(改变方向)吗?  (在一种情况下、我只检查-10C 至+85C 的设计)。
在另一种情况下、我希望确保我们能够在100°C 的环境温度下工作。

在25°C 时、Vref 为0.8 +/- 0.5%
在-40至+125C 的温度范围内、Vref 为0.8 +/- 1%。
是否仍然需要缩放1%的值、例如-10至85C 或-10至100C、以计算在较小的温度范围内变化了多少 Vref?
是否有一个图形即使在典型基础上也能提供该信息?

因此、我无法根据可用的数字来批准设计。
因为在 VFB 上使用1%容差、在 IFB 上使用+/-50nA、在2个电阻器上使用容差和 TC、
并求解所有组件上+/-容差的所有组合(不是 Monte Carlo、而是对所有误差项组合的真实检查)...
使用 Tmax = 85C 时、我得到的最大 Vout = 3.663V  
最大输出电压= 3.667V、Tmax = 100C

如果它只是微处理器引脚上的建议运行条件、那么我不会这么严格。
因此、我希望验证 TLV74701的这些误差项是否正确。

解决方案很简单、可以为 R1选择稍低的值、但当您对其他人的设计提出疑问时、通常需要许多证据、只需更改单个电阻器值即可。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott

    "Vout 公式中的 FB 引脚电流误差项"指的是 IFB 电流本身:  

    因此、我们指定要"消除"或不考虑该 FB 电流、必须遵循 R1 + R2≤VOUT /(IFB×100)等式。  

    如果有任何 Vref 数据、我需要更深入地了解一下、看看它是否可以扩展、但是、这通常比+-1%更严格。 我们在 DS 中为提供一些空间而放置的数字往往非常保守。  

    您的公式不会错、这就是我在考虑 IFB 时使用的公式:  

     Vout=(Vref*RFB)-(IFB*R1)

    其中 RFB 仅 为1+(R1/R2)。  

    我很好奇、当您提到3.6V 的绝对最大值时、这意味着您仍然可以使用更低的电压来驱动它、这意味着建议的电压低于3.6V。  

    我问、因为如果 LDO 设计为提供这个3.6V 电压、那么在负载或线路瞬态情况下会发生什么情况、此时 Vout 过冲高于3.6V?除非预计不会发生这些事件。  

    让我来查找有关这方面的任何可用数据。  

    最棒的  

    Edgar Acosta