This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:预充电电流随电池电压变化而变化

Guru**** 2529120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119935/bq25710-pre-charge-current-change-as-battery-voltage-change

器件型号:BQ25710

大家好、

客户想要测试预充电电流(涓流充电电流)

它们将最小系统电压设置为8.96V、 然后将充电电流设置为128mA。

并从 0~13V 调整电池(CV 负载)电压。

在每个电池电压条件下、充电电流应保持在128mA、  

不过、正如您看到的、当 CV 负载电压高于9V 时、充电电流根本不接近于128mA、

请帮助解释和修改、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、

    一旦 BAT 电压达到9V、它就高于 VSYS 最小值。 此时会发生两种情况-> VSYS 和 VBAT 之间的 BATFET 完全导通、器件进入快速充电模式。

    由于 BATFET 被打开、此器件正在调节 VSYS 和 VBAT 并且它们通过 BATFET 连接、FET 的 RDSON 和 VSYS/VBAT 之间的任何电压差将导致一些电流变化。

    请注意、在数据表中(请参阅下面的)、快速充电电流精度仅限于技术规格下的512mA、而128mA 时的充电电流精度仅限于预充电电流。 为了使该测试在实际预充电模式下有效、客户需要将 VSYS 最小电压设置为高于 VBAT 的电压、以便器件保持预充电状态。

      

    谢谢、

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

    感谢您的回复、

    因此、如果 充电器处于快速充电模式、 并在充电时设置128mA  

    与预充电模式类似、30%的电流精度无法得到保证、对吧?

    但是、客户报告英特尔 SKU 不存在如此严重的不匹配、

    下面是 AMD SKU 中的电池感应、  

    BTW、下面的测试和布局是英特尔 SKU。 您可以看到、当电池电压大于最小系统电压时、充电电流仍在30%以内(快速充电模式)

    此致、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    因此、如果 充电器处于快速充电模式、 并在充电时设置128mA  

    与预充电模式类似、30%的电流精度无法得到保证、对吧?

    是的、没错。 对于512mA 快速充电或128mA 预充电(VBAT 低于 VSYSMin)、有一个精度规格

    关于您在此测试中看到差异的两个应用之间的差异、您指向了 RSNS 和 SRP/SRN 布局、但这不是主要的影响因素。 正如我提到过的、当 VBAT > VSYSMin 时、BATFET (下面的 Q7)将完全导通、系统将 VSYS 连接到 VBAT。 VSYS/VBAT 之间的任何电压差都将导致流经该 FET 的电流。

    您可以比较这两种设计中的 BATFET、这可能是测试行为不同的原因。 但是、它也可能与 VSYS 上的负载相关、等等

    谢谢、

    Khalid