主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 EV2400
您好!
当我使用 Battery Management Studio 打开电池时、我看到一些寄存器显示错误、并且寄存器丢失。 例如:
-例如、当我选中"RES Relax Time"时、GUI 的"Gas Gauging"选项卡将其显示为零。
-但是、当我使用高级通信读取寄存器时、根据数据表、设置正确、如下所示:
2022-08-05 12:16:37705,WR,AA,3E,1, 50
2022-08-05 12:16:46079,WR,AA,3F,1, 01
2022-08-0512:16:49473,Rd,AA,40,32, 64 19 DC 5C 60 00 7D 00 04 03 19 25 0F 14 00 01 F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 01 14 00 0B 00
-另外,GUI 中显示的一些其他参数错误,但当高级通信读取这些参数时返回正确的值。 "最大 SIM 速率,最小 SIM 速率,..." 特别是 IT cfg 和 State 部分中的许多参数...
您确定使用 BQ Studio 获得黄金映像并编写它是否安全? 因为当我打开 Battery Management Studio 时、它会出现以下错误。
此外、当我读取此芯片的默认 DM 代码时、它返回0xA1、而不是0xA0。 因此、使用此 GUI 使用此工具获得的图像对数千个电量监测计进行大规模编程是很危险的。
是否有任何关于此工具是否正常的保证? 是否可以使用外部 MCU 将所有寄存器设置获取到阵列并将其编程到 OTP?
我很困惑、时间不长。
如果有任何帮助、我将不胜感激。
谢谢你。