This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:ACOV 升高、但 VBUS 为20V

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125771/bq25703a-acov-raised-but-vbus-is-20v

器件型号:BQ25703A

大家好、TI 支持团队

我们遇到 BQ25703A 问题、VBus 为20V、但出现了 acov 故障... 这是否有任何可能的原因?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Robin、

    我们需要更多信息来研究这一点。 例如原理图和波形。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    我们发现问题、ACN 和 ACP 引脚连接不良。 但是... ACN 和 ACP 连接如何影响 VBUS 测量? 数据表中未对其进行说明。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到发现问题。 如果不知道电路细节、我就无法评论故障模式。