This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25125:即使同时按下按钮、器件也会从运输模式唤醒。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125385/bq25125-device-waking-up-from-ship-mode-even-with-short-button-press-also

器件型号:BQ25125

您好!

我正在尝试在 BQ25125中实现运输模式。  

要求是在10秒按钮保持或充电器连接时唤醒。

按钮寄存器中的配置为01110100

但是、即使只需按下一个短按钮、器件也会从运输模式唤醒。

请告诉我是否有任何其他配置需要我知道导致此问题的原因。

此致、

Revanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Revanth、

    运输模式会锁存器件和 BAT FET、直到 VIN > VBAT + VSLP 或按下 tWAKE1的 MR 按钮并释放。 根据您的寄存器设置、tWAKE1设置为600ms。 因此、在短按按钮后、器件退出运输模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing Zou、

    您能不能建议10秒唤醒的按钮寄存器配置。 对于唤醒1、我们看到配置为80ms 和600ms。 我们为唤醒1提供了80ms 配置。 对于 T_reset (B4、B3 -> 1、0)、我们给予了11秒、但器件在保持按钮11秒后也不会进入运输模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Revanth、

    由于按钮唤醒基于 WAKE1和 WAKE2功能、因此无法将按钮配置为10秒唤醒。 只有10秒复位才能使器件进入运输模式、但无法退出。  

    您提到、器件在保持11秒后不会进入运输模式。 要进入运输模式、VIN 必须为低电平、/CD 必须为高电平、/MR 必须为高电平(按下按钮释放)。 此外、MRREC 被清零。 您能确认这些情况吗?

    此致、

    Juan Ospina