This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185:TPS65185原理图审阅

Guru**** 2505765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125655/tps65185-tps65185-schematic-review

器件型号:TPS65185

大家好、

我的客户正在使用笔记本电脑的 TPS65185进行原理图设计。 请帮助查看此内容并提供反馈。  

e2e.ti.com/.../EINK-PMIC_2D00_TPS65185_2D00_TI_5F00_20220804.pdf

谢谢、此致、

索菲亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sophia:

    我将在明天一天结束前查看您的原理图并提供反馈。

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、您好!

    非常感谢。 期待您的反馈。

    索菲亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sophia:

    有关原理图的反馈:

    • 请确保 CREF (PC1)和 CINT_LDO (PC4)满足其在容差、温度和直流偏置方面的数据表要求。  
    • 建议将 VIN、VINP 和升压输入去耦电容器(PC5、PC6、PC8118、PC7986、PC8117)的额定电压设置为10V
    • 建议组装 PC8118。  
    • 反相降压/升压电感器(PL6506)必须为4.7uH。 有关建议、请参阅器件数据表。  
    • 建议 VCOM 输出电容的额定电压为10V  
    • 使用 EVM/数据表中的替代二极管可能会影响效率。  
    • 为什么客户可以选择将 VEE_FB 和 TS 上拉至 VREF?
    • 为什么客户可以选择将引脚38上拉至 VGH?

    谢谢、

    Gerard